欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钣金加工现场的常见问题及其对策

  • 2023.12.25 13:58:08
  • 米思米
  • 1618

本篇接续上篇,继续介绍钣金加工现场的常见问题及其对策。

05钣金加工现场的常见问题及其对策

在钣金加工中,往往会出现其他机械加工方法中不会出现的问题。在此,对钣金加工中可能发生的问题予以介绍。

●回弹造成弯曲部位的直角度偏差

回弹是一种现象,在推入冲头时对象板材已经达到了目标角度,但是当冲头松开后,板材会因为弹性稍稍张开,试图恢复至原来位置。该问题的对策主要有二段式弯曲、敲击(Striking)、切V形槽、追加加强筋等。

二段式弯曲是指先弯曲到某个目标角度,然后再次进行精加工弯曲的加工方法。敲击(Striking)是指让弯曲根部凹陷的工艺,切V形槽则是在弯曲部位的根部加工出V形凹槽。

钣金加工现场的常见问题及其对策

追加加强筋(斜楔)则是在弯曲根部追加三角形楔子的加工方法。可以看出,图中弯曲部分的中央位置有两条加强肋。

钣金加工现场的常见问题及其对策

●弯曲根部附近的孔变形

开孔后再进行弯板动作时,如果该孔靠近弯曲根部,则在弯板时可能会出现孔变形。为了避免变形,孔与弯曲根部位置之间的距离最少要求是板厚的4倍左右。如果无法确保足够的距离,则应该在弯板后再进行开孔。但是,如果加工工序增加的话,可能会导致成本升高。

●弯曲展开时发生干涉而无法加工

曲面展开时出现干涉现象,是3D CAD中的常见问题。有时即使在CAD中是很精确的形状,在展开曲面时也可能会发生干涉。在创建好模型之后,应将曲面展开,确认是否存在干涉。

●无法确保螺纹孔的有效深度

在薄板上加工螺纹孔时,必须注意是否能确保螺纹孔的有效深度。由于板厚较薄,即使攻丝也只有1道螺纹,马上就会松动。对于薄板可采用内缘翻边加工,以确保丝孔的有效深度。

06总结

本章节主要讲解在设计钣金件时绘制加工图纸的要点、常见问题和对策。有时会出现设计师单方面在图纸中向制造者做出指示,但无法完成加工的情况。另一方面,如果仅仅听从制造者的要求去扩大公差,则可能会影响功能。所以需要利用图纸这一共同语言进行相互沟通,以确保制造出品质良好的产品。

 




热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities